This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74703-Q1:使用理想二极管控制器的建议设计的可行性

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74703-Q1, TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516152/lm74703-q1-viability-of-the-proposed-design-using-ideal-diode-controllers

器件型号:LM74703-Q1
主题:TLV1805中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

请参阅以下内容、并评论使用此设计通过两个电压源驱动负载的可行性:(a)电池(b)辅助电压源

该负载将包含降压转换器、用于将电压调节至5V、以便为 MCU 供电。

此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    此处可以使用 LM74703-Q1。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 对于 TLV1805比较器、如果 Vcc=24V、比较器的输入是否可以26V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    请单独提交 TLV1805主题、届时将有专家为您提供帮助。

    此致、

    Shiven Dhir