This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7870100EVM-532:Golden Image 学习周期

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513348/bq78z100evm-532-golden-image-learning-cycle

器件型号:BQ7870Z100EVM-532
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ78706Z100

工具/软件:

在 bqstudio 中没有为此 IC 生成黄金映像的选项卡。 它是否不需要黄金映像文件即可学习?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Parikshit,

    请参考下图、从 bqstudio 导出黄金映像。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的答复。 我在 bqstudio 中看不到"golden image"选项卡。



    你知道这个问题是什么吗?

    谢谢、
    Parikshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Parikshit,

    您能尝试更新固件和软件吗?

    固件:
    https://www.ti.com/tool/BQ28Z610-DEVICE-FW

    BQSTUDIO:
    https://www.ti.com/tool/BQSTUDIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    您好 Alan、

    我尝试了更新、即使更新后、也没有 Gold Image 选项卡。
    我的器件是 BQ7870100、它是最新固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Parikshit,

    我能够在我这边重新创建您的屏幕、我们目前正在与固件团队合作以解决此问题。 响应时间可能会有所不同、但我会在得到更清晰的说明时更新您。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    非常感谢。 希望能尽快收到您的回复。

    此致、
    Parikshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Parikshit,

    我在内部将这个 e2e 设置为待处理、在出现另一个问题之前无需回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用"Firmware"选项读取此特定电量计的图像。 该电量监测计使用.srec 格式。 使用"Firmware"选项导出.srec 文件时、您将获得 Golden Image。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Dominik:

    感谢您的答复。

    我认为、当选择"Firmware"选项时、电量监测计只能进行编程、没有导出.srec 文件的选项。 如果我遗漏了一些东西、您能详细说明一下并帮助我了解吗?

    此致、
    Parikshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选择"Read srec from device"。 它是底线(此窗口中有两行)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 这现在很有道理。 非常感谢。