请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MC34063A 工具/软件:
您好、
MC34063A 是否可以支持 Vin12V、Vout =-12V/1A 应用? 是否有任何参考设计可以与我们分享?
任何其他器件都可以在此应用中工作?
谢谢!
Jeff
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jeff、
MC34063A 的开关电流限制高达1.5A。 对于12V 至-12V 的降压/升压转换器、您需要2倍以上的输出电流作为开关电流。 这意味着您需要使用数据表中所示的外部晶体管: https://www.ti.com/document-viewer/MC34063A/datasheet#application_and_implementation/SLLS6362197
此处的原理图最终显示了您需要的所有元件、但我们没有使用外部开关的参考设计。
此致、
Brigitte