This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:上电期间电压会损坏

Guru**** 2513165 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515726/lmr23610-voltage-is-crippling-during-power-on

器件型号:LMR23610

工具/软件:

添加了 LMR23610 的原理图和波形  在我们的设计中使用 LMR23610、 可以向低于电源轨提供15V 电压、
  1. 6x 330uF、1X100uF 的保持电容器连接到 P5V 稳压器和 P1V2_DDR 稳压器
  2. 30x 330uF 至 P3V3_CPLD 稳压器的保持电容器
  3. 上拉电阻和 LED
15V 需要500ms 才能获得稳定、并且在上电期间会发生严重损坏、在8V 至15V 之间振荡。 我们希望实现15V 的线性上升。  请为此提出一个解决方案
.e2e.ti.com/.../LMR23610ADDAR_5F00_P15V_5F00_Schematic.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramya

    我们收到了您的问题。 我们将对其进行研究、然后返回给您

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否分享用于上述测试的负载条件是什么?

    此外、您能否分享这种情况下电感器电流的曲线?

    谢谢。此致、

    Naresh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1205.LMR23610ADDAR_5F00_P15V_5F00_Schematic.pdf

    正如我在说明中提到的、

    6x 330uF、1X100uF 的保持电容器连接到 P5V 稳压器和 P1V2_DDR 稳压器(P1V2_DDR 将为5XDDR 和处理器供电)
    30x 330uF 至 P3V3_CPLD 稳压器的保持电容器(P3V3_CPLD 为 CPLD 供电)
    上拉电阻和 LED
    在此处添加了原理图和上电期间的电流波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramya:

    感谢您的问题

    我们将对其进行研究、然后返回给您

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramya、

    由于总保持电容约为10mF、该节点的充电需要很长时间、并且在启动期间会在充电之前进入断续模式。 从共享波形中的电流图可以看出、该器件将达到电流限制。  

    如果这个问题很关键、我们希望您显著减小该上限、降低约30倍。  

    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    我们无法减少保持电容器、您可以建议使用另一个可支持此应用(输出电压无断续)的稳压器。

    谢谢!

    Ramya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramya:  

    您可以查看以下器件- LM43601-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    这是建议用于您的应用

    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、将软启动时间调整为约20ms。