This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:LM73606

Guru**** 2506035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512872/lm73606-lm73606

器件型号:LM73606

工具/软件:

你好

Vin 为11V-17V、Vout 为1V。

可以将 PGOOD 连接到3.3V 而不是 Vout。 PGOOD 应通过 Vih>2.5V 为另一个器件上电。

ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ROI

    您可以执行该操作。 请注意、如果 Vin < 2V、PGOOD 标志将无效。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1.如果3.3V 在 Vout 之前上电、则可以吗?

    2.输入电压为12V ,输出电压为1V(3A ),您的建议是降低效率的。

    ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ROI

    [引述 userid="87827" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512872/lm73606-lm73606/5828106 #5828106"]

    1.如果3.3V 在 Vout 之前上电、则可以吗?

    [/报价]

    是的 ROI、您可以这样做。

    输入电压为12V、输出电压=1V (3A)、您的建议是降低效率。

    您意味着提高效率吗?

    以下是您可以执行的一些操作。

    1. 使用较低的频率设置
    2. 使用具有低 DCR 的电感器
    3. 对 PCB 上的高电流路径使用更宽的布线


    希望这有所帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢