This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610-Q1:启用引脚连接

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516344/lmr51610-q1-enable-pin-connection

器件型号:LMR51610-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR51610

工具/软件:

您好:

在我们的项目中、我们使用 LMR51610 SMPS。

当 Vin 约为4.5V 至5V 时、IC 将启用。 我已通过一个100k 电阻器将 EN (使能)引脚连接到 VIN。

是否可以使用100k 电阻器、如果我们不打算使用 UVLO 功能、则 EN 引脚是否应直接连接到 VIN?
(在这种情况下、不应放置 R6、并且 R2应放置 100k 或0r)

此致、

Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    两个都 可以。 直接连接或使用100k 都应该没问题。

    此致、

    Niranjan