This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51770:启动至预偏置输出

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514400/lm51770-start-into-prebiased-output

部件号:LM51770

工具/软件:

您好、

虽然数据表表明该器件可用于为电池充电、但我没有看到任何提到开始进入预偏置输出、就像电池情况一样。 在这种情况下、电路中是否需要考虑或包含任何内容?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    LM51770在 PSM 模式下启动、以避免电流在启动期间恢复为输入。 如果您希望在启动期间100%确保没有电流反向流动、我建议将 MODE 引脚保持在低电平、直到软启动电压高于基准电压。

    如需了解该应用程序的详细信息、请查看此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snvaa80/snvaa80.pdf

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的参考、我仔细阅读了它。 其中建议将电池置于"输入端口"中。 在阅读本文档之前、我的原理图捕获已经完成、并且我已将电池放置在"输出端口"中。 不需要双向运行、因为负载直接连接到电池。

    我认为、让转换器处于 PSM 模式的建议仍然适用、因为转换器仅在正向模式下工作、这应该可以解决我最初的问题、即由于软启动而导致输出电压基准非常低、因此由于电池引起的高输出电压、需要从电池到转换器输入端的大电流才能达到低输出电压基准。 根据我的理解、这应该通过使用 PSM 模式来处理。  

    还有什么我应该注意的吗? 我是否有理由使用建议文档中的架构、其中电池在输入中而不是在输出端口中?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    很抱歉晚回复。 您也可以将电池连接到输出端。 我唯一需要考虑的一点是在 PSM 启动期间有器件。 如果您不希望电池向输入输送能量、甚至可以将其保留在此模式下。 我认为、其他所有内容都应在数据表中进行说明。

    此致、
    Brigitte