This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:TPS61088输出随温度漂移、峰峰值超过50mV。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516082/tps61088-the-output-of-tps61088-drifts-with-temperature-and-the-peak-to-peak-value-is-over-50mv

部件号:TPS61088

工具/软件:

我们使用 TPS61088完成5V 至7V 功能。

我们在温度循环测试中测试了3个样片。 一个样本的输出电压随温度发生较大变化、且峰峰值超过50mV。 这是正常的吗?

VDD_7V 的负载电流约为150mA、始终处于轻负载模式。

电路:

测试条件:

极端温度:-5℃ 至50 ℃

斜坡速率:2℃ /分钟(最小值)至20℃ /分钟(最大值)

停留时间:60分钟(两个极端)

要运行的循环总数:10

测试结果:

希望尽快得到答复。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fang、

    感谢使用 E2E。

    我们不确定大纹波单元1会发生什么情况、但50mV 看起来像是轻载和重负载之间的输出电压差值1.007*7V=49mV。 因此、负载电流可能会有一些波动、以便器件在 DCM 和 CCM 之间工作、从而导致轻负载和重负载下的输出电压在电压之间转换。  

    如果原因是这样、则这是 TPS61088的正常行为。

    但  现在很难说更多了。  我们需要检查以下各项:

    1.输出电容器 C59和 C60的器件型号(或者、如果器件型号不可接受、则至少是封装尺寸和额定电压)、我们想检查它是否在数据表中的建议值范围内。  

    热测试后、异常情况的纹波是否仍超过50mV? 还是在测试后变成正常? 如果仍然存在大纹波、您能否分享一些波形、如 VOUT、SW、VIN? 这样有助于详细了解此单元发生的情况并分析 导致大纹波的潜在原因。

    谢谢。

    此致、

    Nathan