This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54538:WEBENCH SIMULATOR / Frequency

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516148/tps54538-webench-simulate-frequency

器件型号:TPS54538

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户正在通过 WEBENCH 仿真 TPS54538。
条件:
 - VIN:17V 至28V
 -输出电压:3.3V、5.0V
 -输出电流:3A 至4A

在 Vout=5.0V 且 Iout=4A 的情况下、开关频率可以设置为2.2MHz、L=1.5uH。
但是、如果 Vout=3.3V 且 Iout=4A、开关频率不能设置为2.2MHz、可以设置为1.72MHz、L=1.5uH。

该开关频率的上限取决于什么?

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi-San:  

    Unknown 说:
    此开关频率的上限取决于什么?

    除了通过 RT 引脚配置设置 FSW 外、开关频率还受以下条件限制:

    1.集成电源开关的最短导通时间

    2.输入电压

    3.输出电压

    4、移频限制

    此致、

    Gautam