This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480:需要 LM7480的 SPICE 模型

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010242, LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515810/lm7480-spice-model-of-lm7480-is-needed

器件型号:LM7480
主题中讨论的其他器件:TIDA-010242

工具/软件:

您好:

为了实现  TIDA-010242中所述的 MIL-STD-1275E 保护电路、我想在 PSPICE 中对电路进行仿真。  

但是、我找不到 LM7480的 SPICE 模型...

我怎么能得到它?

谢谢&谨致问候

Ali Ferda Birinci

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    这在产品文件夹中提供。

    此致、

    Shiven Dhir