This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:LP5569

Guru**** 2505665 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515058/lp5569-lp5569

部件号:LP5569

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:  

我们在其中一个设计中使用了 LP5569RTWR、并对 LED 强度有疑问。  

3个 RGB LED 与 LED 驱动器连接、我们使用 SW 的 PWM 控制 LED 的亮度。  

我们面临一个问题、即 PWM 信号一直下降到0V、然后下降到~900mV。  

LED 驱动器的 I/P 电源为3.3V、MISC 寄存器写入为48h。  

 

您能否确认 PWM 低电平是其预期行为、还是我们需要进行任何修改。  

附加了设置15%占空比时获得的信号图像。 如果需要更多详细信息、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Navy、

    波形应该是预期行为。

    输出上的电压(LEDx)= VLED (LED 电源)- LED 正向电压 、通常情况下、打开时 LED 正向电压介于2V 至3V 之间、可在 LED 数据表中找到。 LED 在关闭时的正向电压约为1V。

    因此、在这种情况下、

    • 低电平输出电压 = 3.3V - LED 正向电压(ON)  =~0.9V。
    • 高电平输出电压 = 3.3V -  LED 正向电压(关闭)  =~2V

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:  

    感谢更新、得到了答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Navy、

    不用客气。

    5月之前、我是否可以知道客户是谁? 终端设备是什么?

    除此之外、我想推荐全新的 LP5813: 比 LP5569具有集成升压和自主动画控制功能的12通道 RGB LED 驱动器、可实现简单控制。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix

    我无法在此处透露客户名称。 但我们的最终产品具有多种应用、我们的器件中有3RGB LED、用于指示器件的不同工作条件。

     

    我们可以查看建议器件。 但在当前设计中、我们的要求是通过 LP5569 LED 驱动器实现的。  

    谢谢。此致、  
    Navy Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Navy、

    感谢您的信息。 我们保持联系。

    此致、

    Felix