This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:正向压降调节

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508523/lm7480-q1-forward-voltage-drop-regulation

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1

工具/软件:

我们选择将 LM74800-Q1用于我们的应用、希望您能帮助我了解数据表中的一个参数。

I.e、10.5mV 阳极至阴极正向压降调节下理想二极管运行状态(LM74800-Q1)

问题1:使用事物调节的目的是什么

问题2: 我们如何保持该特定电压(10.5mV)、 如果我们增加1M Ω 和20A 等外部 FET 参数、那么它将如何调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、  只要 MOSFET RDS (ON)×I (DRAIN)小于10.5mV、该器件就会控制 V (GATE)以将 V (AC)保持在大约10.5mV? 因为最初栅极电压较小、因为它取决于 RDS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushma、

    调节有助于确保0A 直流反向电流。 调节意味着即使负载电流增加、正向压降也会调节至10.5mV。 这通过改变控制器的栅极电压来实现。

    如果使用的 FET 为1mOhm 且负载为20A、则只能在一定程度上实现调节。 然后、FET 将在~10V VGS 下运行、以更大限度地降低功率损耗。

    (+)[常见问题解答]:理想二极管控制器或 ORing 控制器栅极电压低于预期-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的答复。

    我还有几个问题:

    1.线性调节方案与阻断反向电流有何关系?

    2.在 LM7480X-Q1数据表中、表9-1指出 LM74801-Q1不支持反向电流阻断。 这究竟意味着什么?

    3.在大电流负载的情况下,线性调节是否会减慢系统的响应速度? 因为我们的应用不需要线性调节。

    4.在我们的应用中,电机正在运行。 当电机开启时、会观察到反向电压峰值几微秒。 如果我们使用这个理想二极管、由于反向电压的低阈值、它似乎会关断。 是否可以配置或调整该阈值?

    此致

    Sushma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushma、

    1.线性调节方案随负载电流的变化而变化。 这意味着当负载电流较低时、栅极将非常接近阈值电压、并且更容易进行关断。 当考虑开/关方案时、除非未达到反向阈值、否则 GATE 将保持高电平。 这可能导致反向电流高达(VAC_rev/Rds_on)直流电流。

    2.它指出当"c"保持悬空时不支持反向电流阻断。 这意味着即使输出>输入、反向电流也不会被阻止。

    3.不,响应时间不会减慢。 只是调节会导致功率耗散很高。 这是0A DC 反向电流的折衷方案。

    4.我们不能调整这个阈值。 那么可以考虑使用 LM74801-Q1、它允许直流电流。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的及时答复  

    最后一个问题:如果我在负载为电机的应用中使用 LM74800、并且在电机导通时观察到反向电压尖峰、那么这是否意味着在检测到负峰值时 DGATE 将立即拉低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shushma、

    是的、这是真的。 当检测到反向电流时、DGATE 将立即关断。

    此致、

    Shiven Dhir