This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51625:LMR51625

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516042/lmr51625-lmr51625

器件型号:LMR51625

工具/软件:

尊敬的 Texas:

根据上述器件、我们需要具有相同汽车级规格的 LM51625或任何其他价格相似或更低的器件。 请告诉我。

规范。 Vin = 4.5V 至>45V
            VOUT 3V 至5V
            IOUT = 2.5A 至3A。

谢谢、此致
Pankaj  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pankaj:

    有关价格的具体详细信息、请联系您当地的 TI 销售代表/FAE。 我认为该器件本身是最便宜的。

    此致、

    Niranjan