This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:输出电压不稳定

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511297/lm5164-output-voltage-is-not-stable

部件号:LM5164

工具/软件:

您好:

我们使用 WEBENCH Power Designer 设计了反相降压转换器、并使用 Excel 计算器值进行了略微校正。

在 Vin 9V 至30V、Vnom = 12V 的情况下、我们需要使用以下原理图实现-2.7V 输出:

现在来看下一张图片(Vin -黄色、Vout -紫色、FB -蓝色):

将 FB 电阻器与纹波生成分离无益、以下是将反馈电压分离:

这是产生的纹波:

通过将 R27更改为132K 将 Vout 提高到-5V、可以获得稳定的输出。

我们的设置可能有什么问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    对于 IBB、RON [R8]必须连接在 RON 引脚[引脚4]和-2V5节点之间、即  IC 的 GND 引脚[引脚1]。 目前、它连接在引脚4和系统地之间。

    请您更正并检查问题是否已解决。

    此外、Vout 和 FB 电压波形的接地电平也不可见。

    同时、我将详细查看原理图以了解元件值是否正确、并返回给您  

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    您是否尝试过上述建议? 问题是否已解决? 如果问题没有解决、我 在原理图上添加一些其他注释。

    • 您可以通过增大 Ron 并检查 FSW 是否正常来降低 FSW。
    • 耦合电容器 CB 非常高、1nF。 请将其降低至~100pF。
    • 负载电流是多少? 请注意、在 IBB 中、当 d=|Vout|/(Vin+|Vout|)时、最大 Iout 能力降低为(1-d)倍。

    此致

    Arpita