This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:关于反极性保护。 电源和负载的差异。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515791/tps2663-about-reverse-polarity-protection-differences-from-tps25942

器件型号:TPS2663

工具/软件:

我尝试使用 TPS26632和所连接的电路中一样。
该电路是否能够防止输入电源的反极性连接?

对于之前使用的 TPS25942 I、
为防止反极性、
如所附电路图所示、有必要在 GND 端子路径中插入一个信号二极管。
使用 TPS26632是否需要此信号二极管?

如果 TPS26632不需要信号二极管、原因是什么?
这是因为 TPS26632的绝对额定值高达-60V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasuhara、

    是、TPS2663 IN_SYS 引脚为-60V。 因此、TPS2263可以承受-60的负电压并保护下游免受反极性的影响。