This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:带移动电源

Guru**** 2513175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515766/bq25886-with-power-bank

器件型号:BQ25886

工具/软件:

尊敬的团队:  

这是总体方框图。  

问题是、我尝试在没有电池的情况下通过移动电源为负载供电。 在这种情况下、电流是输入电流限制为500mA。  

我在 ILIM 引脚中放置了0 Ω 电阻、这意味着输入可以超过3A。  

您能告诉我为什么它会自动限制为500mA 吗? 我们是否需要处理 USB 连接器的 CC 引脚或 D+和 D-引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BQ25886包含基于 D+/D-的输入源检测功能、可对输入电流限值进行编程。 请参阅 8.3.3.2.1 D+/D–检测设置输入电流限制和 表3。 来自 D+/D–检测的输入电流限值设置、了解详细信息。

    谢谢、

    Ning。