This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661EVM-128:UCC256661EVM-128评估板的设计和 Gerber 文件申请

Guru**** 2503525 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25661EVM-128, UCC25661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515707/ucc25661evm-128-request-for-design-and-gerber-files-for-ucc25661evm-128-evaluation-board

器件型号:UCC25661EVM-128
主题中讨论的其他器件: UCC25661

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在评估 UCC25661EVM-128 评估板、作为电源开发项目的一部分。 为了支持我们持续的设计和定制工作、我希望索取以下与此评估板相关的文件:

  1. 原理图和 PCB 布局文件(原生设计文件、如果可用)
  2. Gerber 文件

任何其他设计文档或机械图纸

这些资源将非常有助于了解实现方式并对我们的应用进行必要的调整。
如果 需要执行其他步骤才能获取此信息、请告知我。

感谢您的支持。

此致、
Mohd Sahid
电子邮件:contact@nakeletronics.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohd

    您可以参考许多其他包含光绘/布局的设计。  您不能使用它们有什么原因吗?

    https://www.ti.com/product/UCC25660

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    感谢您的及时答复。

    感谢可用参考设计的建议。 但是、我们开发的这一阶段、我们的重点特别放在 LLC 功率UCC25661EVM-128评估我们的设计目标系统架构非常吻合。

    由于电路板使用 UCC25661实现优化的 LLC 拓扑、因此可以使用原理图、PCB 布局 Gerber 文件 极大地帮助我们更好地了解设计有效地我们的应用定制设计。 还将帮助我们确保性能一致性加快调试过程。

    再次感谢您持续支持指导。

    此致、
    Mohd Sahid
    电子邮件:contact@nakeletronics.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC25660x 和 UCC25661x 可以使用相同的设计。 只有细微的配置更改。 除非您计划复制并粘贴 EVM 设计(可能性极低)、否则仍需要进行修改。 请先在线开始参考设计。 我还建议您浏览设计计算器进行确认。

    好极了