This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:GAID 命令后的延迟时间

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514138/tps65994ae-delay-time-after-gaid-command

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件:TPS65994BH

工具/软件:

尊敬的先生:

 我的客户使用 TPS65994BH、需要一个复位命令来退出电池电量耗尽异常情况。 我们通过 GUI 发送 GAID、它在测试中运行。 但是、当我们的客户在代码中实现它时、它无法正常工作。

1. 我们发送4CC 命令/GAID 后是否需要任何延迟时间? 我们是否可以立即读回0x08寄存器?

2.我们可以使用什么寄存器来确认 GAID 冷重置已完成? 或者只是稍后读取0x08寄存器、以查看该值是否返回0?

此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的一位团队成员将很快对此做出回应。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    GAID 的延迟时间因系统而异。  
    当寄存器0x8、0x9返回到0时、标记 GAID 完成。  

    此致
    Aakash。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

     我们将 GAID 写入0x08后、客户是否可以立即读取0x08? 可能会出现任何问题、如挂起的冷重置事件?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、
    PD 控制器可以在执行 GAID 的同时对 I2C 事务立即执行 NAK。 但如果您尝试读取0x8寄存器、则不会出现任何问题。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

     在我客户的一个固件中、他们在写入 GAID 后读取0x08、并且始终可以在至少10S 内读回 GAID。

    1.如果客户可以读取0x08中的 GAID、则意味着994仍在等待处理冷复位?

    2.您是否有处理4cc 命令的示例代码供我的客户参考?

    谢谢。此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    1.不可以、只有 GAID 完成后、0x8寄存器才会更新。
    2.我们没有示例代码、但一般做法是在写入 GAID 后等待2秒、然后读取0x08如果为0、则表示 GAID 已完成、否则轮询直到0

    此致
    Aakash   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

     我们将让客户对此进行测试。 谢谢。

    此致、

    Gary