This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56528:功率耗散

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508094/tps56528-power-dissipation

器件型号:TPS56528

工具/软件:

您好团队:


在我们的项目中、我们使用8个 TPS56528DDA 降压转换器。原理图上传到驱动器链接上  
输入电压:16V
输出电压:5.3V
输出电流:3A

共有8个具有上述相同配置的降压稳压器。
我们计算了当所有降压转换器都以满负载(3A)运行时一个降压转换器上的功率耗散。
我们得出1个降压转换器的 PD = 2.68W  

总体 PD = 21.44W (跨8个降压转换器)。
降压转换器的效率= 85.5%。 效率低,我们预计效率约为93%。
 驱动链路中添加了降压输入部分波形和输出部分波形  
使用的电感器部件是  XAL4030-332MEC、数据表在驱动器中。
请建议如何降低降压转换器的功耗。降压转换器应提供90%到93%的效率。

驱动器链接: drive.google.com/.../1jh4OPAcHO5qq5Aef539kjCUtgRDSdXy8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parag:

    您能否详细说明一下如何实现2.68W 功率损耗?

    此致、

    Himanshu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Himanshu、

    我们测量了 VIN 引脚处的降压输入电压和电流以及 TP126处的输出电压和电流。有源负载连接到 TP126处的降压输出端

    检查驱动链路中连接的输入和输出波形。
    测量的输入电压 VIN=15.35V
    VIN 引脚=1.21A 时测得的输入电流
    功率= 18.06W

    有源负载下测得的输出电压= 5.33V

    有源负载 =2.982A 时测得的输出电流
    电源= 15.925

    PD= 18.06-15.925 =2.68W。

    使用示波器测量电压和电流  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parag:  

    您能否重新检查一次计算? 18.06 - 15.925 = 2.135。 此外、从输入/输出连接器到器件的布线长度是多少? 如果迹线具有很大的电阻、则会出现一些压降。 我们建议使用精确的 DMM 测量靠近器件的电压(可能在输入/输出电容器上)。 此外、如果可能、您能否直接附加原理图? 我无法打开驱动器链接。

    此致、

    Himanshu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Himanshu ,

    抱歉、写错了它18.60-15.925 = 2.68。 我们直接在 Vin 引脚上测量输入、在 TP 上测量输出、非常接近输出电容器(两者都在同一平面上)。

     e2e.ti.com/.../sch_5F00_501_2D00_1_2D00_03918_5F00_a1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享原理图和 BOM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Himanshu、

    原理图: e2e.ti.com/.../sch_5F00_501_2D00_1_2D00_03918_5F00_a1-_2800_1_2900_.pdf

    BOM: e2e.ti.com/.../5V-SWITCHER_5F00_CORE_5F00_ENG-、BILL-OF-MATERIALS。xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Himanshu、

    请提供您的反馈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parag:  

    我没有看到原理图有任何问题。 这可能是因为测试设置不准确。 您能否分享测试设置的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Himanshu、

    请查找设置详细信息、

    降压效率检查的测试设置:
    具有16V/15A 输出配置的直流电源连接到 VCC_16V0电源轨上
    2.在 B 点连接了具有3A 恒流配置的有源直流负载
    U49 BUCK 的引脚8与 PCB 隔离、在 U49 BUCK 的引脚8和 PCB 上 U49的焊盘8之间连接了一根长度为~6cm 的短导线。 这样做是为了探测降压输入电流。
    4.先接通直流电源,然后接通有源负载。 B 点的其他负载被隔离。
    5、稳定运行5分钟后,检测 A 点的电压和电流。
    6.还探测了 B 点的电压和电流。 效率是根据这些测量的功率值计算得出的。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Himanshu、

    希望您了解设置、如果需要更多详细信息、请告诉我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Himanshu、

    请提供您的意见  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parag:

    我没有看到任何错误的设置. 是否可以装运少量电路板进行调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Parag、您是否需要我们就此问题提供进一步帮助?