This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55287:TPS55287查询

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511207/tps55287-tps55287-query

器件型号:TPS55287

工具/软件:

你(们)好

我 尝试通过 I2C 与 TPS55287通信(波特率500Kbps)、但发送地址(0x74)后好像收到 NACK 信号。

您可以看到下面的 I2C 波形屏幕截图。

 

EN_Pin:黄色

SCL:蓝色

SDA:红色

 

我想知道我们为什么要得到否定回答、您能帮帮我们吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    您是否尝试使用75H 地址? 您能提供原理图供我检查吗? 什么是输入电压、输出电压和输出电流? 您检查了 VCC 电压吗?

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    您是否尝试使用75H 地址? 您能提供原理图供我检查吗? 什么是输入电压、输出电压和输出电流? 您检查了 VCC 电压吗?

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、袁先生

    我们尝试了0x75地址、但仍然收到 NACK、请查看下面的屏幕截图

    Mahabir Verma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahabir:

    您可以检查一下 VCC 波形吗? 它稳定在5.2V 吗?

    您能否帮助提供 输入电压、输出电压和输出电流信息? 输出电容器的器件型号是什么? 我在原理图中看到了一些设计问题、我将根据您的反馈给您更多评论。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuan  

    VCC 稳定在5.2V。 我们设置为10.8V 的输出、我们在 CV 配置中使用该器件。Vout 进入线性 LED 驱动器。 下面是输出电容器器件型号

    UCM1H220MCL1GS

    C1206C475K5小型 UTO  

    Mahabir Verma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../OUTPUT_5F00_BCM_5F00_J202_5F00_2W-1.pdf

    尊敬的先生

    请查找随附的原理图 pdf 以供参考。

    如果需要进行任何更改、请告诉我、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuan  

    对原理图进行任何更新?

    Mahabir Verma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuan、

    这是非常紧迫的!! ,我们今天可以打电话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    我正在研究这一点,我需要一些时间来寻找一些可能性。 我会在一个小时内回复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    以下是我对原理图的反馈:

    1.将 R129更改为0欧姆。 您可以先尝试一下。

    建议添加更多的输入电容以稳定输入电压。 什么是输入电压范围?

    在 EN 引脚中添加一个下拉电阻。

    4.将 R91更改为0欧姆。

    5.将 R121更改为0欧姆,如果使用抖动,则将其设为 NC。

    将电感器更改为4.7uH。

    7. 22uF 电容器太小, ESR 大。 建议更改为具有更小 ESR 的更大电容。 最大输出电流是多少?

    8、补偿参数不合适。 首先将 C72更改为10nF。 我可以帮助根据 Vin、Iout 和新的输出电容 PN 信息评估补偿参数。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuan

    请参阅以下方框图、了解每个输出上提到的 LED 电流详细信息。

    输入电压范围为9V 至16V

    Mahabir Verma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Verma:

    您是否通过更改 MODE 电阻器获得了 ACK?

    建议更改输出电容。 对于当前设计、建议的补偿参数:R110=2k、C74=15nF、C73=2.2nF。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuan

    我们正在写入寄存器数据、如图中所示。 但无法看到 FB/INT 引脚有任何变化。 开关没有发生、您能帮助对其进行诊断吗?

    Mahabir Verma  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahabir:

    我建议将 MODE 引脚电阻更改为0 Ω、您是否尝试过此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、尝试它无法正常工作、是否需要在 DITH 处增加一个电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuan  

    没有发生电感器开关。 请参阅下图了解寄存器设置、请查看并提供宝贵的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    人民币  

    VCC 的电压约为6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahabir:

    要读取74h、SDA 应写入11101000、但从波形中、写入11101001。 此外、第一个 SCL 时钟出现慢速斜升、主器件是否有任何问题?

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuan

     I2C 工作正常、现在我们正在努力解决6V 左右的 VCC 问题、并且电感器开关未启动。

    Mahabir Verma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahabir:

    很抱歉让人困惑、地址是正确的、但通常第一个字节应该 是写入、因此应该是 11101000 74h 写入。 您可以要求客户再次检查吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin  

    我们在 SW 中也是如此。 我们以74h 的速率发送第一个写入。

    Mahabir Verma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahabir:

    我将等待 会议中传达的您的更新。

    此致、

    木林