This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:2S 配置的锂离子充电和平衡-来自12V 输入

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905, BQ25887, BQ25798, BQ29209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513381/bq25887-li-ion-charging-and-balancing-for-2s-configuration---from-12v-input

器件型号:BQ25887
主题中讨论的其他器件: BQ25798、BQ76905、 BQ29209

工具/软件:

您好:

我希望对包含两节3.7或3.85 (4.2V/4.35V 充电)电池的锂离子电池源进行充电和平衡、该锂离子电池源采用5V/9V/12v 输入源(USB PD)。

如果有具有集成降压/升压转换器和集成电池平衡的2S 解决方案、那就更好了。 我发现只有输入电压约为5V 的情况、因此我必须降压至5V、只有在充电器的内部升压功能将电压重新增加至2S 的8.4V 或8.7充电电压时才会如此。  

TI 是否制造了这样的器件?

或者、我应该将2S 锂离子充电 IC 与 bq2920x 等平衡器组合使用哪两个部分?

如对此提出任何建议、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BQ25887不是降压/升压充电器。 请提交无器件型号的器件推荐新查询、然后相应的团队将提供帮助。

    非常感谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯? 我无法创建没有零件号作为前缀的新螺纹...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我们检查一下、然后返回给您。

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI、BQ25798是一款 支持2S 电池和 USB PD 电源的集成式降压/升压充电器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的... 但没有负载平衡。 是否有负载平衡解决方案? 或者、您能告诉我哪一款是推荐的配套芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     2S 是 BQ76905。 作为配套芯片

    https://www.ti.com/product/BQ76905

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    BQ76905包含监测、平衡和保护功能。  然而、均衡需要主机对其进行监控、但不会自主进行均衡。  BQ29209可用于自主平衡。

    谢谢、

    Terry