This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:BQ25720的混合电源模式

Guru**** 2520940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515877/bq25720-hybrid-power-supply-mode-of-bq25720

器件型号:BQ25720

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们有一台 笔记本电脑运行 BurnIn、设备进入混合动力模式。 当输入电流限制为3.2A 时、但适配器不被拉至3.2A、此时只能约为2.8A  、并且电池还会在200 -300mA 下产生放电电流来为系统供电。  

 关于 BQ25720的混合电源模式、我们有以下问题:

1)如何触发这种模式和释放它的条件?

2)哪个寄存器可用于查看 电源模式的状态?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    1)当系统消耗的电流大于适配器可提供的电流时、我们称之为补充模式。 适配器达到输入电流限制的同时、电池将为系统负载补电。 当系统负载降低时、电池将自动退出补充模式。  

    2)有一个充电状态寄存器0x20、它有几个指示充电状态的位。  

    此致、

    Tiger