This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:询问 PoE PD 器件的 MPS 功能

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23785B, TPS23731, TPS23752, TPS23751, TPS23734, PMP22806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513468/tps23751-inquiry-regarding-mps-functionality-in-poe-pd-devices

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件:TPS23752TPS23734、TPS23731、TPS23785B PMP22806

工具/软件:

尊敬的先生或女士:

TPS23751和 TPS23752是否符合 IEEE 802.3at 标准并向后兼容 IEEE 802.3af? 此外、这两款器件是否都包含维持功率特征(MPS)检测功能? 如果没有、您能否推荐任何满足这些要求的类似 IC?

感谢您的帮助。

此致、

Cosmos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Cosmos、

    TPS23751和 TPS23752具有 AF 并符合标准。 TPS23752具有自动 MPS 功能、但仅在睡眠模式下(当直流/直流转换器关闭但 PD 开启时)。  

    TPS23731/TPS23734具有更灵活的 MPS 配置:

    TPS23751/2 (PD + PWM 控制器):

    -            符合 IEEE 802.3at 标准

    -             0.5欧姆(典型值) 热插拔

    -             反激式,仅次级侧调节(无内部误差放大器)

    -             睡眠模式(禁用直流/直流,仅限 TPS23752 )和高效率轻负载模式(轻负载时自动降低开关频率)

    -             支持适配器优先级

    -             TPS23751:TSSOP16 (5mm x 4.4mm)
     TPS23752:TSSOP20 (6.5mm x 4.4mm)

    TPS23731/4 (PD + PWM 控制器)、最新:

    -            符合 IEEE 802.3bt 标准、AT

    -             0.3 Ω(典型值) 热插拔

    -             TPS23731支持反激式; TPS23734支持反激式/ACF (两者都有内部误差放大器,可配置为低侧 SW 降压转换器)

    -             支持初级侧调节(无需光耦合器反馈)

    -             支持自动维持功率特征

    -             用于 EMI 的可编程频率抖动

    -             支持软停止

    -             支持适配器优先级

    - VSON45 (7mm x 5mm)

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Diang、

    我主要尋找支援自動 MPS 的30W IEEE 802.3at/af 相容 PD + PWM 控制器晶片。TPS23785B 是否符合這些要求?Ω

    此致、μ s

    宇宙 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cosmos、

    TPS23785B不支持自动MPS。TPS23731和TPS23734符合您的需求。如果flyback、可以用TPS23731 μ s。 PMP22806和TPS23731EVM可以供参考 μ s

    此致、

    DIAN