This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:TPS7A03 TPS7A02仿真型号

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A03, TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515799/tps7a03-tps7a03-tps7a02-simulation-variants

器件型号:TPS7A03
主题: TPS7A02中讨论的其他器件

工具/软件:

TPS7A03 提供许多固定输出电压。 仿真文件 SBVM95.ZIP 提供1.6V 的输出。

是否可以为仿真选择不同的输出电压? 我需要3.3V。

TPS7A03和 TPS7A02共享同一个仿真文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

     TPS7A03模型根据参数 V_OUT 更改输出电压、V_OUT 在 SBVM95.zip 中包含的示例 PSpice 工程中设置。 在该工程中设置 V_OUT = 3.3 (或者、如果使用另一个仿真器、将 tps7a02_03.lib 第89行的"V_OUT"替换为所需的输出电压)应相应地设置输出。

    此致、

    Alex Davis