This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4800-Q1:如何使用 TPS4800-Q1实现反极性保护

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4800-Q1, TPS4812-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515289/tps4800-q1-how-to-have-reverse-polarity-protection-using-tps4800-q1

器件型号:TPS4800-Q1
主题: TPS4812-Q1中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

如何利用 TPS4800-Q1的反极性保护功能。 我想在电池包反向连接的情况下保护 BMS 电路板免受反极性的影响。

此外、一旦栅极驱动器检测到反极性、我相信它会关断 MOSFET。 但是、不会将电池组正极端子仍连接到 BMS 电路板的接地端。 这会损坏我在 BMS 电路板中使用的 IC 吗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michelle:

    器件中集成了反极性保护功能。 因此、在数据表的绝对最大额定值部分、其中指出 VS/MOSFET 可以处理低至-65V 的负电压(即所指的反极性保护);该器件不会关断 VOUT。 请参阅以下内容。  

    如有损坏 问题、任何大于-65V 的电压都可能会损坏 TPS4800-Q1。  如果没有相应的额定值、电路板上的其他器件可能会损坏。

    TPS4800-Q1只能监测一个方向的电流。 TPS4812-Q1提供双向电流监测和一个 I_DIR 引脚、当流经 CS1+和 CS1–的电流反向流动时、该引脚会变为低电平。  

    此致、

    Rishika Patel