This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:放大器;O 计时器-如何调整

Guru**** 2601865 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750EVM, BQ25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507578/bq25750evm-p-o-timer---how-to-adjust

器件型号:BQ25750EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25750BQ25756

工具/软件:

评估板(BQ25750EVM) GUI 提供了三个选项:0.5s、1s 和10s。 这对于我的用例来说太慢了。 在 I2C 中控制该计时器的变量是什么? 从理论上讲、这一时期可以有多小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maciej、

    P&O 计时器可以达到的最小值为0.5s。 但我不建议使用 P&O 计时器。 如果您使用的太阳能电池板可能经常上色、我建议使用最小全电池板扫描计时器并将 P&O 设置为禁用。

    对于您的应用、您需要 P&O 计时器多快地工作?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是风电发电机、它是由海浪运动驱动的、我们看到的主要波浪周期是6秒、基本上是正弦运动。 最好使用10Hz 的更新速率。 越高越好。

    有很多设置、名称可能有点隐秘、是否有详细描述每个设置的文档?

    好极了

    Maciej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maciej、

    感谢您提供新信息。 BQ2575X 系列无法支持如此快的更新速率。

    有很多设置、名称可能有点隐秘、是否有详细描述每个设置的文档?

    我们 针对器件提供了常见问题解答、可能会有所帮助。 如果您有任何具体问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ2575X 系列支持的最快更新速率是多少?

    此致、

    Maciej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maciej、

    最快的更新速率为0.5s。 如果您需要更快的更新速率、我建议使用外部微控制器来手动设置 BQ25750的 VAC_DPM 功能。

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    此外、感谢您对 P&O 调整率的反馈。 我将写下 P&O 费率建议。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、我希望让我们的电气工程师参与进来、并成为整个项目的负责人。 将他们纳入对话的最佳方式是什么? 我们可以通过电子邮件继续吗?

    Maciej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maciej、

    感谢您对此有耐心。 我们即将发布一份应用手册、了解如何使用外部微控制器执行 P&O。 我们应该在本周结束前或下周初准备好所有这些信息。 你能等到那以后,如果这对你有用吗?

    此外、我从此主题中删除了您的电子邮件地址。 这是一个面向公众的论坛,你不会是谁会从互联网上删除数据。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maciej、

    感谢您耐心等待本应用手册出现的延迟。

    以下是有关如何在 BQ25756上实现外部 P&O 的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sluab21/sluab21.pdf

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Ethan Galloway