This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:bqStudio 未识别电量监测计

Guru**** 2521760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511439/bq34z100-g1-bqstudio-not-recognizing-fuel-gauge

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ34Z100

工具/软件:

启动 bqStudio 时、它无法识别 bq34z100-G1电量监测计。

它检测到芯片是否存在并将 ID 报告为0000_0_02。

我在下一个屏幕中选择电量监测计、在下一个屏幕中选择0100_0_16-bq34z100G1.bqz。

当下一个屏幕出现时、它似乎能够通信、因为所有数据看起来都是正确的。

我可以发送命令并返回看起来正确的数据、尽管当我发送命令"device_type"时、它返回"0x0000"。

"FW_VERSION"命令返回"0x0002"、"HW_VERSION"命令返回"0x0000"。

选择"Data Memory"选项卡时、不会加载任何带有错误消息"Operation Failed、因为初始读取所有数据闪存失败"的数据。

如果我使用 Advanced Comm 选项卡并从寄存器0开始读取20个字节、则返回"00 00 64 00 00 D0 03 B1 02 00 92 0B 16 11 00 00 24 "

问题可能是什么?

谢谢、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、

    您是否在使用多个 BQ34z100 PCB/EVM 时遇到这个问题、或者仅在一个器件上发生这个问题。

    谢谢您、
    Alan