This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:UCC27714尽管输入正确且元件焊接有 Re、但高侧输出失真仍在发生

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515801/ucc27714-ucc27714-high-side-output-distortion-despite-proper-inputs-and-component-re-soldering

器件型号:UCC27714

工具/软件:

我设计了 UCC27714 IC、如下所示。 我使用 Rbias 电阻器作为短路(0欧姆)、我的 Rboot 电阻器为5欧姆。 其他所有内容与原理图相同。 但是、我遇到了这个问题:我的输入正常、低侧输出正常、但高侧输出失真、如图所示。 我已重新焊接了周围的元件、但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您关注 UCC27714。 我会向他咨询你的顾虑。 您可以描述整个电路设置、或者最好提供原理图、驱动器和功率器件的部分原理图是可以的吗?

    高侧驱动器是一款悬空驱动器、在 HS 引脚上具有该驱动器的接地基准。 您显示的信号是从 HO 到接地还是从 HO 到 HS 的信号? HS 引脚是否连接到功率半桥中的功率器件、或者这是独立的驱动器电路?

    如果这只是驱动器、请尝试将 HS 引脚接地、以便您可以轻松监控 HO 到 HS 信号、否则请在 HO 到 HS 之间使用差分探头。

    此致、