This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCG28826:5V、3A 适配器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCG28826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515632/ucg28826-5v-3a-adaptor

器件型号:UCG28826

工具/软件:

您好 TI 支持团队:

我是 Chauhan Mihir、在 Aimtron Technology Pvt. LTD 担任 SR。 硬件设计工程师。

目前、我正在研究 NPD、我们需要开发具有以下提及规范和认证的 USB 充电器/适配器。

所需规格列表

  • 输入电压:- 90VAC 至270VAC
  • 输入电压频率:-50/60 Hz
  • 输入电流:-1A
  • 输出电压:5V
  • 输出电流:3A 和5A

所需认证列表。

  1. UL
  2. FCC
  3. CE
  4. IEC 60950-1
  5. UKCA
  6. NSW28222.

我们是否可以使用 IC 解决方案来 满足我们的要求?

如果不是、

请建议我们采用合适的 IC 解决方案、只需少量元件即可满足我们的要求。

此致、

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mihir、

    当然可以满足要求。 请查看 EVM 用户指南、了解详细的原理图和测试结果。  

    与其他解决方案相比、所需的元件数量最少。

    为了澄清一下、认证通常由系统制造商负责处理。 话虽如此、我们很快将获得 IC 级别的 IEC60950 (62368)认证。  

    好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning Tan、

    我能否得出结论:与其他解决方案相比、选定的器件"UCG28826"需要的元件更少?

    此致、

    Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的