This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62918:Webench Power Designer 显示了错误的 TPS62918纹波

Guru**** 2511485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514013/tps62918-webench-power-designer-shows-wrong-tps62918-ripple

器件型号:TPS62918

工具/软件:

数据表指出"采用铁氧体磁珠后、低输出电压纹波< 10μVRMS μ V"

WEBENCHRegistered 电源设计器 给出的数字完全不同。

对于没有第二级滤波器的典型设计、纹波为1mV、使用滤波器时的纹波为697微伏

不是<10uV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    下周将发布回复

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    <10uVRMS 规格与 FFT 频谱纹波相关。 这不是 webench 的功能、需要使用信号分析仪进行测量。 这是在 EVM 上测得的此规格的数据。 对于时域纹波、您共享的 webench 测量值与我们的 EVM 数据相匹配

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。