This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:设计或许是 BQ27427的电量监测计锂聚合物电池充电器?

Guru**** 2533990 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, BQ27427, BQ25820, BQ27441-G1, BQ40Z50-R2, BQ40Z50, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506275/bq25820-designing-a-li-po-battery-charger-with-fuel-gauge-maybe-the-bq27427

器件型号:BQ25820
BQ27427BQ27441-G1、BQ40Z50-R2、BQ27Z561-R2 BQ40Z50GPCCHEM

工具/软件:

您好、

因为我想要高电压功能、所以我尝试使用 BQ25280设计单节锂聚合物电池充电器。 在此应用中、我将使用12V - 36V 输入进行充电、无反向电压馈电。 我还需要一个电量监测计、并且找到了 BQ27427、我认为该器件应该在这里适用。 我还没有弄清楚如何将其全部连接起来。 充电器是相当复杂的任务,但我没有找到任何替代. 您能指导我如何解决这个难题吗? 提前感谢!

B.R.

Leif Svensson、 硬件工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leif:

    由于该电池电量计的最大容量为8000 mA、如果您能提供电池电芯数据表和我能为您提供最佳建议的预期应用、此电池电量计(BQ25820)可能不适合此应用。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的回答。
    我放弃了 BQ25820电池电量监测计、因为它仅采用 BGA 封装。 我现在将尝试使用 BQ35100PW 或 PWR。 我的电池数据如下:

    • 化学:锂聚合物(LiPo)
    • 容量:    3000 mA
    • 充电电压: 4.2V
    • 标称电压:3.7V
    • 关断电压:3.0V
    • 最大充电电流:3000 mA (1C)
    • 最大放电电流:6000 mA h (2C)
    • 充电温度:0°C 至+55°C
    • 工作温度:-20°C 至+55°C
    • 尺寸:65 x 36 x 10毫米

    它不包含任何温度传感器、但我计划使用 BQ25820数据表中建议使用的103AT-2。
    我打算在手持遥控器中使用它,其中包含一个显示器,蓝牙芯片,一个小键盘等...
    我们的目标是保持它的体积小,而不是昂贵的。

    此致
    Leif Svensson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好:

    抱歉、我刚刚发现 BQ35100PW 用于锂原电池、即不可充电电池...
    BQ27441-G1可能会正常工作?

    B.R.
    Leif S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo Leif,

    感谢您提供电池信息和电池电量计的预期应用、但根据您的要求、我会推送您使用 BQ27Z561-R2、但此 IC 采用 BGA 封装。 但是、如果您的电池电量监测计不采用 BGA 封装、我也建议使用 BQ40z50-R2、真正的区别是价格、因为两者都使用相同的电池电量监测计算法。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    再次感谢您的支持!
    是否有理由不使用 BQ27441-G1? 它看起来更小,更便宜,而不是"复杂"。 我相信我的电池包已经包含适用于 OVP 和 UVP 的安全电路。

    但是、原始问题仍然存在:无论使用 BQ40z50还是 BQ27441-G1、如何将其连接在一起?

    我觉得充电和燃油表都没有单一电路是很奇怪的?! 这肯定会简化事情;-)

    此致、
    Leif S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leif:

    最大的原因是 BQ27441-G1没有对 chemID 库的全部访问权限、但它具有较小的最常见 chemID 库、用于节省成本。 ChemID 是一种电池表征方法、通过该方法、电池电量监测计可以对电池和 chemID 运行仿真、从而更好地预测充电状态。 如果您运行一个 GPCCHEM 报告来选择您的 chemID、并且它会为您提供一个差异小于5%(首选3%)的 chemID、这将是更好的选择。 您也是对的,这个电量计是简单和最容易的电量计从开始到结束。

    GPCCHEM 报告:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    一个简单的问题:如果我将 BQ27441-G1电量监测计与 BQ25820RRVR 充电器配合使用、该方法可以吗?  

    我非常喜欢它的简单性和它的小占用空间。 我不需要超级精度。 我只需要完成操作、并能够在显示屏上显示 SOC 值。

    B.R.

    Leif S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leif:

    充电器应与电池电量计配合使用、电池电量计主要关心的是进出电池的电流、这意味着它可用于许多负载和充电器。

    谢谢您、
    Alan