This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100

Guru**** 2814495 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508001/bq34z100-bq34z100

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具/软件:

我将使用  BQ34Z100 IC 来监测电池。 如果我要更换使用的电池并更换为新电池、我可以将循环计数更改为0吗? 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Balabhaskar ,

    您对此有何疑问? 如果用于维修、您只需更换电芯、Qmax、FCC、SOH、Ra 表等将在几个充电和放电周期后更新。 但在 BQStuido 中、这是一个您应该能够使用 EV2400写入数据存储器内的参数。  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

     感谢您的答复

    数据表指出周期计数是只读命令、因此如果我用相同的规格更换电池、如何更改值或重置会自动重新确定新电池。 另外,如果我想用一个 ESP32模块或另一个 IC 编程 ba34z100在使用 WIFI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balabhaskar、

    您可以使用黄金映像重新刷写电量计、它应该会重置电量计上的周期计数、是的、它将能够识别新电池的新阻抗。  

    如果我想使用 ESP32模块或另一个 IC 编程 ba34z100、也可以使用 WIFI。

    -我附上了一份文档,讨论如何通过主机与电量计通信  

    电量监测计通信:
    https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf?ts = 1746471733033&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alan、  

    会检查  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balabhaskar、

    出于内部原因、我正在等待 e2e 设置、请随时使用另一个相关问题更新趋势。

    谢谢您、
    Alan