This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:频率同步

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515333/tps546d24a-frequency-synchronization

器件型号:TPS546D24A

工具/软件:

您好团队:

是否可以通过 ADRSEL 上的引脚搭接选择 Fsw 并使用 SYNC IN 与外部时钟同步?

在外部时钟出现之前、器件由 ADRSEL 选择的 FSW 运行、然后将外部时钟应用于 SYNC 引脚。 这种情况是否可行?

此致、

Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    如果您在单相配置下运行器件、则是的、器件可以以 MSEL1引脚编程的开关频率(FSW)运行、并可以在 SYNC 引脚上切换到外部时钟。 请确保将器件设置为 SYNC_IN 或自动检测模式、并确保 SYNC 引脚被拉至高电平(大于1.35V)。 对于多相设置、无法从 FSW 转换到外部时钟。 在启用器件同步之前、必须存在外部时钟。

    谢谢您、
    Tomoya