This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013C:Rx 线圈 Ls '参数

Guru**** 2540140 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013C, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515635/bq51013c-rx-coil-ls-parameter

器件型号:BQ51013C
主题中讨论的其他器件: BQ51013BQ51013B

工具/软件:

您好、若要为 BQ51013C 选择 C1和 C2的值、需要知道线圈的参数 Ls 和 Ls。

线圈数据表通常仅提供 Ls 值、因此我正在考虑从 BQ51103C 无线电源接收器数据表中推荐的线圈、特别是 WR222230-26M8-G

与 BQ51013和 BQ51013B 的旧数据表不同、BQ51013C 数据表不会指示建议线圈的 Ls 值。

您能否提供此线圈的 Ls 值? 或者、您能否直接为 C1和 C2提供适当的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Ls 值是自由空间、线圈周围无任何东西。  Ls 值是使用电池和 TX 线圈仿真器上的 RX 线圈测得的。  该值会因应用、电池、外壳、PCB 和线圈周围的其他因素而异。  确定 Ls 的最佳方法是在应用中进行测量。   

    Unknown 说:
    您能否提供此线圈的 Ls 值?

    Ls 值通常会增加 Ls 值的15%至20%。  对于  Ls = 27uH 的 WR2230-26M8-G、Ls 约为32uH。

    Unknown 说:
    或者、是否可以直接为 C1和 C2提供适当的值?

    C1= 80nF

    C2=950pF