This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:CAN't 在 VIN 为90V 时启动 UCC28740DR

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518418/ucc28740-can-t-boot-the-ucc28740dr-when-vin-is-90v

部件号:UCC28740

工具/软件:

HI SIR

我们使用 UCC28740DR 来执行电源(90~480VAC)

有时90V 可以增强 IC、有时92v 可以启动 IC

我想 IC 电源是吗?  

你有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享完整的原理图和启动波形。 有必要进行调查。