This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1705-SP:SPICE 模型和辐射数据

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1707-SP, UC1705-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523464/uc1705-sp-spice-model-and-radiation-data

部件号:UC1705-SP
主题中讨论的其他器件:UC1707-SP

工具/软件:

是否有用于 UC1705-SP 的 SPICE 模型和 SEE 报告? 是否可以使用 UC1707-SP 模型/数据作为等效替代?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Troy:

    UC1705-SP 没有 SPICE 模型或 SEE 报告。

    UC1705-SP 和 UC1707-SP 是足够相似的器件、如果仅使用一个通道、UC1707-SP 的 SPICE 模型应该是一个很好的替代器件。

    至于 SEE 数据、由于它们的相似性、UC1707-SP 的 SEE 报告极有可能对 UC1705-SP 有用。

    根据您的用例、 TPS7H5020-SEP 等新的控制器+栅极驱动器 IC 可能会很有用。

    谢谢、

    Andy