This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070 GDX 引脚电压问题

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522412/ucc28070-ucc28070-gdx-pin-voltage-problem

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

你好。

我将使用 UCC28070设计 PFC。

由于我们是第一次设计电源电路、因此我们想使用 Tina-ti Spice 进行检查。

我们使用 Tina-ti 模型测试了我的电路。
GDx 引脚上预计为13V 电压。

但是、TINA-TI 模型输出0.9至1V 的电压
我的电路是错的吗?

希望今天过得愉快。

e2e.ti.com/.../PFC_5F00_250604.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在处理您的问题。 请给我们一些时间回复您。

    谢谢你
    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们仍在处理您的查询。 请给我们更多时间。 我们将尽快回复您。

    谢谢你

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeon、  

    TINA 模型设置出错。  
    如果您注意到、GDA 脉冲宽度为10毫秒、重复频率为120Hz。  
    这并不是 PFC 控制器的正确频率。  

    请检查您的系统级模型、看看有什么问题。  
    很抱歉、我没有时间自行调试您的模型。  

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Ulrich Görke 先生

    使用启动模型文件进行测试。
    但是、我期望的波形没有在 GDA 中测量。

    您能告诉我需要修改哪个器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeon、  

    我想我明白发生了什么。  
    该 UCC28070模型是基于求解公式的平均模型。  尽管符号标记为"瞬态模型" 、但内部没有 UCC28070的等效电路。  相反、它使用理论公式根据输入确定占空比、而 GDA 和 GDB 是与占空比相对应的模拟信号。  它们没有输出开关波形。  我已经在其他一些 PFC 控制器模型中看到了这一点。  

    同样、"BOOT_AVG"子电路是描述升压 PFC 级的公式、它们并不是电感器、晶体管和二极管的集合。  
    GDA、GDB 占空比信号馈入这些模型、并在模型输出端仿真升压 PFC。   

    此处的整体系统模型将为负载和线路瞬态扰动提供精确的波形。  但您将无法看到 GDx 信号。  


    在原理图中、我看到 SS 电容器 C13的值低于 VAO 电容器 C4的值。  C13值应>/= C4值。  我建议设置 C13 = 2.2uF。  

    在波形中、输入电流 IVIN 严重失真。  由于电流在高压线峰值处非常峰值、因此似乎电流合成的斜率太低、而 Vin-Vout 差很小。  
    可能是 RSYNTH 值(R3)设置不正确、但与 EVM 上的值相同。     
    可能当前合成的模型方程不准确。   

    如果 IVIN 电流波形在低压输入时看起来更好、则尝试增大 Rsynth 值、查看高压线波形是否有所改善。  
    等待输出电压符合规格并达到稳态、然后再进行评估。  

    此致、
    Ulrich