This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO2:我的 Windows Server 2008 R2测试 PC 无法识别 USB2GPIO v2.0。

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523227/usb-to-gpio2-my-test-pc-with-windows-server-2008-r2-cannot-recognize-usb2gpio-v2-0

器件型号:USB-TO-GPIO2

工具/软件:

我需要使用 USB2GPIO 接口适配器评估模块来为 PCBA 执行电源时序控制。 我的计算机操作系统是 Windows Server 2008 R2。

将 USB2GPIO 插入 USB 端口时、 设备管理器显示未知设备、设备状态显示未安装此设备的驱动程序。

当我尝试更新驱动程序软件 并在互联网上搜索时、我找不到驱动程序软件。  

TI 是否可以 帮助获取与 Windows Server 2008操作系统兼容的 USB2GPIO 驱动程序软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

      USB 转 GPIO2没有此类驱动程序。  该适配器采用即插即用设计、无需安装驱动程序。 我建议在另一台 PC 上尝试该适配器

    适配器模块用户指南:

    此致、
    Britton