This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:可堆叠多节电池应用对芯片的要求

Guru**** 2331900 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ769142, BQ34Z100, BQ77216
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509986/bq40z50-r2-requirement-of-chip-for-stackable-multicell-application

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、BQ769142、 BQ77216

工具/软件:

大家好:

我正在寻求有关为 BMS 选择合适的芯片组(可根据要求在4S2P 和8S1P 配置之间切换)的建议。

我的想法是使用两个4S1P 电池组、每个电池组都有自己的芯片。 然后、我会使用微控制器并联(制作4S2P)或串联(制作8S1P)更改它们之间的连接。

我有几个问题:可以使用可堆叠芯片来实现这一点吗? 这是正确的方法吗? 这是可行的吗? 哪种芯片适合此类设置?  

有关设计、芯片选择和开关方法的任何建议都将非常有用。

此致、

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohit、

    这是可以完成的、该工程的唯一问题是、如果您想要串联8节电池、则需要使用 BQ34z100。 确定要使用的单元格后、您将执行该过程、从4s2p 电池包上的完成开始、然后导出黄金映像。 然后、您可以对第二个8S1P 包执行相同的操作、并使用它导出黄金映像。 对于最终产品、主机需要能够识别用户正在使用的电池包、并使用黄金映像重新刷写电池电量计以正确使用它。 我随附了一个用于与电量监测计和主机通信的文档

    电量监测计通信:
    https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf?ts = 1746546787938&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。

    同时,我也在做一些研究,并想分享一些更多的信息。

    我的电池配置在本机固定为8S (8S1P)、这将是默认模式。 在需要时、我会使用 MCU 将配置切换到4s (4S2P)。 在我的应用中、8S 和4S 之间的开关频率将相对较高。

    因此、我想问是否可以使用电池监测器/平衡器 IC 而不是 BQ34z100等电量监测计来实现这一点? 正在使用堆叠选项? 您能说明一下这种方法吗?

    此外、我是否可以避免每次配置更改时重写完整的黄金映像、这确实很有帮助、因为我希望保留寿命数据和相对满电荷容量等数据、尤其是在电池老化时。 我可以在更改串联配置时更新基本参数

    我想尽可能简化它。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohit、

    [引用 userid="560573" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509986/bq40z50-r2-requirement-of-chip-for-stackable-multicell-application/5807896 #5807896"]

    我的电池配置在本机固定为8S (8S1P)、这将是默认模式。 在需要时、我会使用 MCU 将配置切换到4s (4S2P)。 在我的应用中、8S 和4S 之间的开关频率将相对较高。

    [/报价]

    -我不能为电池监测器说话,因为我不是那里的团队的一员,但我鼓励你去看看这是否可以用那里的设备

    此外、每次配置更改时、我都能避免重写完整的黄金映像、这确实会有所帮助、因为我希望保留寿命数据和相对满电容量等数据、尤其是在电池老化时。 我可以在更改序列配置时更新基本参数

    -如果你想更新你的参数, chemID 和校准比你需要"刷新"系统每次一个新的黄金映像。  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    由于我不是该团队的一员、因此我不能与电池监控器交谈、但我建议您联系、了解有器件是否可以使用该器件

    -你可以让我接触他们,如果可能的话,他们可以在这里回复这个主题吗?

    如果要更新参数、chemID 和校准、则每次都需要用新的黄金映像"刷新"系统。  [/报价]

    感谢,理解。 我认为不需要更改 chemID、因为在切换电池组时不会改变电池组结构。

    此外,在论坛上研究类似的项目,幸运的是,我找到了符合我的要求的确切线程。 这是指向该主题的链接。 Thread 始于6年前、因此、如果电池监测器团队的任何人都可以指导我如何使用最新器件来完成这项工作、这会非常有帮助。

    此致、

    Rohit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rohit、

    我正在将其从电池电量监测计团队推到电池监测器团队。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alan! 我仍在等待电池监控器团队的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rohit、  

    对您回复时出现的延迟表示歉意。

    您的 BMS 有哪些要求? 是否只需要保护、监控或电量监测? 我们确实为所有类型提供了解决方案、您可以根据您的系统规格在 TI.com 上进行筛选、并将搜索范围缩小到一些器件。  

    对于监测器和保护器: https://www.ti.com/battery-management/monitors-balancers/products.html

    关于堆叠与不堆叠、由于您的解决方案小于8s、您可以使用单个 IC 对所有8节电池提供监测/保护、并可以配置为更少数量的电池(我们的大多数器件都能够做到这一点)。 然后、在电路上、您可以由主机控制开关、从而将配置更改为更少数量的电池。 另一种选择是使用4节串联监测器/保护器、可将其堆叠起来、并根据需要再次更改配置。 理论上、您可以将任何器件与外部电路堆叠、但我们确实有原生可堆叠器件、但这些器件更适合高压应用(>16芯串联)。  

    没有更好的答案取决于您的应用要求、如果您在其中任何一个器件方面需要具体的帮助、我建议您查看我们的器件并在论坛上发布新的问题。  

    一般性建议是、如果您只想寻找小于8节串联的保护器、我将从 BQ77216开始、如果您需要监控器、可以查看 BQ769142。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero