This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP:反馈、补偿和电流检测

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522718/ucc2803-ep-feedback-compensation-and-current-sense

器件型号:UCC2803-UCC28730 EP
主题:UCC2803中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

需要180至380V 输入电压、0.5A 负载和15V 输出电压。 以下电路是使用 UCC2803构建的。

补偿和电流检测按照 webench https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/32?noparams=0.But 中建议的设计、观察到 Vout 为12V。  

我们不需要在输入和输出之间进行隔离、因此反馈直接从 Vout 到 FB 使用。

1.是否有任何文章可帮助我们了解采用 NPN 电压跟随器的电流检测电路?

是否有任何计算表用于查找补偿系数(不适用)? 根据 webench 使用的值不会产生所需的 Vout。

请查找用于仿真的以下电路:

3.当我改变的反馈电阻器是 R12和 R13但相同的比率,我看到一个不同的 Vout。

 您能帮助我理解一下吗?

此外、实现15V VOUT 需要哪些变化?