This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43-Q1:宽范围输入降压转换器。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516072/ucc28c43-q1-wide-range-input-buck-converter

器件型号:UCC28C43-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C43

工具/软件:

我想设计宽输入范围的降压转换器。

规格如下:

Vin_min = 14.4Vdc

VIN_max = 154Vdc

VOUT = 12V 直流

IOUT = 1A

 我 不想使用反激式拓扑、因为 PCB 上没有足够的空间。

 UCC28C43Q1是否 适用于该应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果降压转换器的 N-MOSFET 位于高侧、则需要一个高侧驱动器。  

    此外、输入电压范围为10.7至1、降压转换器似乎有点推力、因为您需要大约11至1的位置才能改变占空比。 需要调整开关频率来获得所需的占空比范围。 它取决于您的规格和估算、以确定是否正常。

    反激式转换器更容易适应宽输入电压范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    输入电压范围为14.4V 至154V。 我没有得到10.7比1和11比1。 我的要求是非隔离式直流/直流转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    10.7比1表示154V:14.4V = 10.7:1。 该比率需要非常大的占空比范围。 您可以使用降压转换器、但需要通过最小脉冲宽度和最大占空比检查占空比范围。 我可以帮助您检查是否提供了开关频率。 例如、如果您想使用1000kHz、UCC28C43不能为您实现这一点。 您需要找到不同的控制器。 那么、您的开关频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的开关频率为200kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    考虑到最坏情况下在200kHz 下最大占空比= 90%、周期= 5us、最小占空比= 8%、Dmax:Dmin = 90%:8%= 11.2:1。 因此、在最坏的情况下、这对于您的应用来说有点不够。 您可以继续操作、但可能需要将 FSW 从200kHz 降低一点、例如180kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于宽范围降压转换器、如何使用 UCC28C43? 因为它是反激式转换器 IC、不存在高侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经告诉过您、您需要有一个高侧驱动器才能将此器件用于降压(请查看我的第一个回复!)。 如果您使用高侧驱动器、则此 IC 适用于降压稳压器。 谁说这只是一款反激式控制器?