This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2846:uc2846

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2846, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520369/uc2846-uc2846

部件号:UC2846
主题中讨论的其他器件: TL431

工具/软件:

您好、

我们使用 IC UC2846来设计直流/直流转换器、并希望使用该 IC 添加遥感和修整等功能、建议使用该 IC 来实现遥感和修整功能。

谢谢、

Rohit Gupta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您希望远程感应是什么?就传感变量与 uc2846之间的距离而言、您指的是多远?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望遥感负载处的电压并自动将其调节到所需的值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否向我提供不带遥感功能的电路、以便我提出如何更改或添加电路来进行远程负载电压感应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UC2846.pdf

    原理图的 pdf 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我看到您具有输出负载电流检测功能-您需要将该检测功能移至负载电压检测功能的左侧。

    简单的遥感如下所示:

    您需要插入 Rs (通常为20 Ω 至100 Ω、您需要通过试错来决定)。 然后、两条黑色检测线无法共享输出电流迹线和导线、因此这两条黑色检测线实际上没有压降。

     

    更有效的遥感需要添加差分放大器来替代 TL431电路控制电路。 下面显示了一个总体思路。 误差放大器需要添加反馈分压器和环路补偿、但并未显示这些特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PLZ 通过运算放大器为我们提供了用于电压检测和修整功能的基准电路。 可以选择半桥或推挽式拓扑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    半桥或推挽中没有基准电路。 下面是我拥有的。 您可以将其绘制到您的电路中、然后发回给我进行审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两个电路用于远程电压检测:一个基于运算放大器、另一个使用简单的分压器。 在基于运算放大器的电路中、我注意到负载接地通过100 Ω 电阻器连接到遥感接地端。 然而、在分压器电路中、负载接地和检测接地直接连接(短接)、无需任何电阻器。

    我想知道哪种接地方法对于正确的遥感是正确的。 此外、我们正在寻找一个包含的电路 修剪器调整 测量输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果使用差分放大器、则可以以差分方式感应负载电压、以便连接100欧姆电阻器。 如果您不使用差分放大器、连接100 Ω 可能不会给您带来任何好处、但可以连接、您可以进行测试以查看是否有任何好处。 如果没有好处、则可以通过不连接100 Ω 电阻器来节省一个元件和一些布板空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否提供这两种情况下用于计算电阻器和电容器值的公式?

    谢谢、

    Rohit Gupta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电阻器和电容器是常规转换器设计的一部分。 如果需要定制设计、请联系您的 TI 销售办事处。

    请先设计不带遥感功能的转换器、然后添加遥感功能。 对于差分放大器遥感、您需要查看差分放大器设计。  作为放大器的差分放大器设计非常简单、可在大学电子教科书中找到。