This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:如何更改 bqstudio 中的电池数量?

Guru**** 2379640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO, BQ4050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521412/bq4050-how-to-change-the-number-of-cells-in-bqstudio

产品编号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:

你好。

我正在使用 bqstudio 检查 BQ40Z50的可行性。

我的应用适用于4S1P 电池配置。

当电池仿真器的输出为3.5V/节时、

为什么 bqstudio 不显示"cell4电压"?

BAT 引脚电压约为13.5V、因此 bq4050知道所有电芯的电压为3.5V。

请查看此内容。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dongoh。

    您能否发送.gg 文件?

    谢谢您、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7762.test.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在.gg 文件中、电芯4最小电压在寿命内显示为32767mV。

    我想插入.jpg 文件以检查主监控屏幕、但无法插入。

    主监控显示电芯1、2、3为3485mV、但电芯4为0mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了这个问题。

    我没有设置 DA 配置。  

    现在、我可以检查所有电芯的电压。

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongoh:

    感谢您的联系。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    谢谢、

    Adam