This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:获取 Chemical ID 时的放电问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522762/bq28z610-r1-question-about-discharge-for-getting-chemical-id

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

工具/软件:

你好

我目前正在准备使用 BQ28Z610-R1为电池创建黄金映像。 我即将执行放电循环、以便使用 GPC 工具获取推荐的 Chemical ID、我对此过程有疑问。

根据相关文档和视频、建议按照电池规格进行放电。 不过、我计划对电池组进行放电。 在这种情况下、电池和电池包之间的电阻存在大约100毫欧的差异。

鉴于电阻存在这种差异、我想问是否仍然可以通过在电池组上执行放电来获得有意义且准确的化学 ID 建议。


此致、

蔡宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    建议在执行 chemID 匹配时从电池包中移除电芯。 为 GPCCHEM 工具收集数据时、请从您所使用的电芯上移除所有电路。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。
    您可能认为它们是基本问题、但我想向您提出其他问题。


    1、如果是、在电池组中完成学习周期的充电和放电是否正确?

    2.下面的捕获约为6. 将其纳入 slua777文件。 根据黄色突出显示部分、可以在学习周期完成后更改电压、我是否也可以更改终止电流?

    或者、我是否应该根据学习时实际使用的终止电流来学习?

    3.化学 ID 是否可以在电池中自行改变,并应用黄金映像?

    最好的注意、

    Chainum.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    理想情况下、学习周期在原始电池上完成、以便电量监测计可以获得准确的电芯 Qmax 和 Ra 值、不一定是系统。  

    对于学习周期、您可以使用计划在系统中使用的收尾电流。 我建议遵循 实现成功学习周期文档中概述的指导原则。 

    否、chemID 无法自行更改。 随着时间的推移以及电池变化、与电池化学特性相关的关键参数是 Ra 值和 Qmax 值。  

    此致、  

    Jonny。