This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:反向模式电流

Guru**** 2379630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522019/bq25756-reverse-mode-current

器件型号:BQ25756

工具/软件:

您好、

在进行定制设计的第一步中、我尽可能紧密地复制了 EVM 设计、但遗憾的是、其行为不符合预期。 我想在反向模式下提供约10W 的功率、但无法按预期工作。

工作原理:

  • 为电池充电、大部分为1S 锂聚合物
  • 反向模式@不同的输出电压、连接电池
  • 反向模式、连接直流电源
  • 电池电压(直流电源)> 8V 时、反向模式具有5V 输出和2A

不起作用的功能:

  • 反向模式可提供5V 输出和2A (使用1节锂聚合物电池)
  • 反向模式可提供12V 输出和1.5A 电流、使用1节锂聚合物电池

基本上、如果电池电压高于输出电压、反向模式工作正常。 如果电池电压低于输出电压、则会产生正确的电压、但电路板无法提供足够的功率。 输出电压会立即下降。 通过监测 BQ25756的寄存器、我会看到"器件进入输入电压调节"消息以及"RV_SUP 引脚电压超出有效范围"。 我尝试了从外部提供栅极电压、但这只能消除最后一条错误消息、没有电力输送的问题仍然存在。

我们非常感谢您告诉我可以从哪里开始进行故障排除。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hans:

    DRV_SUP 引脚必须保持高于 DRV_UVP 值3.7V 的电压。 此外、在 REGN 用作栅极驱动器电源的情况下、它还必须将某个值保持在 UVP 阈值以上。 使用外部电源有助于按预期在低输入电压下解决此问题。

    在连接电池的反向模式下、您的 LiPo 电池电压是多少? 默认情况下、反向模式系统 UVP (SYSREV_UV)为反向电压调节的80%。 您可以将此寄存器设置调整为默认3.3V、以帮助纠正问题。

    此致、
    Austin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    感谢您的快速答复。 即使我为"电池"和 DRV_SUP 引脚使用外部直流(台式)电源、问题仍然存在。 因此、仅当不消耗任何电流时、我才会在反向模式下获得正确的电压。 在这种情况下、"电池"电压为4V、DRV_SUP 为5V。

    此致、
    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hans:

    当 VBAT 为4V 且 VAC_REV 为5V 时、我认为您可能过于接近 SYSREV_UV 的 VAC_REV 阈值的80%、从而导致器件进入输入电压调节状态。 如果您尝试设置 SYSREV_UV = 1 (REG0x1E)以将 UV 阈值更改为3.3V、会发生什么情况?

    此致、

    Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:
    很抱歉、测试需要一段时间。 遗憾的是、更改 SYSREV_UV = 1不会发生任何变化。 我尝试了在有和没有 SYSREV_UV 的情况下将反向模式电压设置为5V 和12V、但结果始终是欠压故障、因为电路板不提供足够的功率来将反向模式电压保持在其预期值。

    根据我的理解、VAC_REV 阈值取决于实际反向模式电压、而不是电池电压。 我认为、欠压故障不是问题的根源、而是症状、但我无法确定是什么原因造成的。

    此致、
    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hans:

    感谢 您提供最新信息。 为了更好地了解器件的工作 原理、我可以看到您的设计原理图和完整的寄存器读数吗?

    此致、

    Austin