This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27537:建议用于 VDD - GND 的旁路电容器(类型和值)

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523102/ucc27537-recommeded-bypass-capacitor-type-and-value-for-vdd---gnd

部件号:UCC27537

工具/软件:

您好的团队、

您能说出 推荐用于 VDD - GND 的旁路电容器(类型和值)吗?

此致、

高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    我们通常建议使用两个电容器:一个大电容器≥μ F 1µF 和一个小型电容器≥100nF。 应将小电容器放置在尽可能靠近器件 VDD 引脚的位置、并在小电容器旁边并联连接大电容器。 电容器的额定电压应符合应用指定的电压。 例如、如果在 VDD = 35V 时使用、建议使用50V 额定电压。 两个电容器都应为低 ESR MLCC 电容器。 我们推荐 X7R。 有关更多布局建议、请参阅原理图审阅模板。  

    此致、  

    Amy