This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:充电器 IC 默认为未充电

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522536/bq25713-charger-ic-defaults-to-not-charging

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ25723

工具/软件:

你(们)好  

BQ25713是否有任何其他建议来默认不充电?

充电器需要软件启用来为电池充电它变成了逻辑,你需要控制软件充电,如果你不控制它,它不会充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    BQ25713具有自动唤醒功能、可在连接无电电池时将默认充电电流设置为128mA。 它不需要 EC 或软件设置。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger

    感谢您发送编修

    客户正在寻找 NVDC 和使能功能、这样可以关闭电池充电、但继续提供系统所需的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户更喜欢不自动唤醒、则可以选择 BQ25723。