This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24081:终止检测电流存在问题

Guru**** 2510605 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24081, BQ25188, BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521648/bq24081-problem-with-termination-detection-current

器件型号:BQ24081
主题中讨论的其他器件: BQ25188BQ25185

工具/软件:

您好、

我已经使用 BQ24081DRC 设计了电池充电器。  

我将快速充电电流设置为970 mA、根据数据表中的公式、充电终止检测电流为97.5 mA。 因此 Rset 为820

当我监控 Vset 时、它会像数据表所说的那样从2.5V 开始、但当电压下降时、它不会停止在 Vterm 值并降至90mV 以下。 因此终止检测电流不会在97.5mA 处停止。

理论上、Vterm 值不必停止在250mV?

我不知道我是否做了错误的事情。 有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jordi、

    当 VSET 低于250mV 且 VOUT 处于电池稳压电压的时间超过375ms 抗尖峰脉冲时间时、BQ24081会终止充电。

    除了将电池连接到 OUT 引脚之外、您是否有任何其他设备? 如果是、我建议断开连接并仅在电池连接到 OUT 的情况下测试端接。

    您的典型负载分布是多少? 是脉冲负载吗?

    STAT1和 STAT2表示什么? 它们是稳定的还是在不同状态之间切换?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    OUT 引脚连接电池和电路电源输入。

    无法断开电路、因为它包含一个微控制器、可读取 STAT1和 STAT2输入来指示电池的状态。

    负载分布是没有任何脉冲的连续功率。

    STAT1和 STAT2是稳定的、表示快速电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jordi、

    如果负载消耗的电流大于终止电流、充电器不会终止。 您的负载消耗多大的电流?

    如果您需要在电池充电时为系统负载供电、建议切换到电源路径充电器、例如 BQ25185或 BQ25188。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    负载在30mA 周围、充电终止检测电流在97.5mA 附近。 (Rterm = 820 Ω)

    在任何情况下、我都知道如果输出电流高于终止电流、它会使 Vterm 保持在250mV 以上、并且我可以在不将状态切换至充电结束的情况下读取90mV 的值。

    我用不同的电路和不同的 Xips 进行了测试、所有这些都是这样做的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jordi、

    我对 BQ24081 EVM 进行了一些测试  、以尝试重现您所描述的行为。

    在没有与电池并联的任何外部负载的情况下、我确认在输出电流降至终止电流阈值以下时确实会发生终止。

    在恒流负载下、我确认如果负载电流 按预期高于终止电流、则不会发生终止。

    对于脉冲负载、可能不会发生端接。 这是因为脉冲负载也会导致 VSET 脉冲、因此它不会保持低于250mV 终止阈值的时间超过375ms

    如何测量 VSET 上的90mV 电压? 我建议捕获 VSET、VOUT 和 IOUT 的波形、以确认当发生该问题时 VSET 是否稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    当我捕获 Vset 的波形时、可以看到电源噪声产生的快速微脉冲。

    一旦我过滤了这些微脉冲,模块开始正常工作。

    谢谢!