This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:是否有任何副作用会影响充电器 IC 始终可用于充电?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523385/bq25672-are-there-any-side-effects-on-making-the-charger-ic-always-available-for-charing

器件型号:BQ25672

工具/软件:

我们的太阳能和电池供电产品采用 BQ25672充电器 IC。 我们最近发现、当电源(太阳能电池板)提供有限的功率时、电池充电速度缓慢、最终安全计时器激活、将电池充电上限设置为约60%。 触发安全计时器后、即使太阳能电池板继续供电、电池也将不再充电。

我们目前通过每12小时切换一次 CE 引脚来解决该问题、这会复位安全计时器。

关于这种方法、我有几个问题:

  • 对于此解决方案、您是否有任何顾虑或反馈?
  • 该解决方案是否适合生产使用?
  • 切换 CE 引脚(从低电平切换到高电平、然后再切换回低电平)时、充满电的电池是否会重新充电? 如果是、是否有任何关于保持电池频繁接近100%充电的问题? 例如、这是否会对电池寿命产生负面影响?

期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johann:

    关于1、不  其他客户也会这样做。

    关于2、是。

    关于3、在/CE 引脚的下降沿上、充电器会重新检查是否终止、如果电池已充满电、则不会尝试充电。  频繁的 放电/充电循环是电池的老化时间、因此最好使电池更接近充满电。

    此致、

    Jeff