This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:VINAC 和 AMP;VSENSE 电阻分压器不同?

Guru**** 2332820 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522086/ucc28070-vinac-vsense-resistor-divider-is-not-the-same

器件型号:UCC28070

工具/软件:

如果 VINAC 和 VSENSE 都作为2个差分放大器的输出连接到 UCC28070、会发生什么情况?

一个差分放大器用于检测输入电压、另一个差分放大器用于检测输入电压。 放大器来检测输出电压-是否有必要使差分放大器的增益相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harel、  

    如果您决定为 VINAC 和 VSENSE 使用差分放大器、最好使其各自的增益(而是衰减)相同。  
    这是因为电流合成模块依靠在 Vout 和 Vin 之间施加差值(按比例缩小到模拟输入)来设置仿真电感器电流的下降斜率。  如果对每个电压使用不同的增益、则每个周期的下降斜率将 与实际电感器电流的下降斜率不匹配  、并会导致谐波失真增加。   

    另一个注意事项:请将 UCC28070 PFC 控制的启动延迟到差放的偏置功率 符合规格且输出稳定后。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示!

    关于增益-如果我禁用当前合成块、是否有其他原因阻止使用不同的增益?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harel、  

    我可以想到的唯一其他原因是 VINAC 电压 将不代表相对于 Vout 的实际输入电压。  
    在这种情况下、kVFF 电平阈值 将 相对于正常  值更高或更低(取决于增益差异)、这将直接影响电平阈值之间的环路增益范围并间接影响每个级别上可用的输出功率级别。

    最大输出功率始终为当 VAO = 5V 且 VINAC 刚好低于 kVFF  电平的上限(此时该电平的 IMO 峰值电流最高)时的功率。    
    VINAC 的较高增益将使 VINAC 电压变化更多(跨越更多电平边界)、以实现更窄的实际交流电压变化。  如果交流输入不稳定且一致、则可能会发生很多电平变化、从而导致在每次电平变化时 Vout 上都会产生大量瞬态干扰。  
    较低的增益将使 VINAC 变化较小(保持在 kVFF 电平内)、从而获得更宽的实际交流输入电压范围。   您可以预期来自 kVFF 交叉的干扰很小、但在每个级别内的最小值到最大值功率输出都更宽。   

    这不会阻止您使用不同的增益;它只会告诉您这样做后可能会发生什么。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、

    后续问题-  

    数据表中的 KVFF 表显示 KVFF 由 VINAC 值设置(现在我可以理解、假设 VINAC 和 VSENSE 增益相同)-那么如果增益存在差异、KVFF 阈值将是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harel、  

    kVFF 阈值不会改变。  

    根据 Vin 和 VINAC 之间的调节大小、实际输入电压与这些阈值电压对应的变化是什么。
    在典型应用中、电阻分压器可设置调节范围。  
    在您的应用中、Vin 差放增益设置调节。  

    此致、
    Ulrich